Les messages d'audit ne sont pas enregistrés
Cause possible et solution :
- La politique d'audit à l'échelle du système ou la politiqued'audit des modifications apportées au système de configuration et de commandeest désactivée. Si la politique système est désactivée, FactoryTalk Diagnostics ignore les messages d'audit générés par les composants FactoryTalk et les produits FactoryTalk et ne les acheminera pas pour l'enregistrement, même si les destinations d'enregistrement sont configurées pour lesMessages d'auditdans l'ongletAcheminement des messages.Utilisez l'outilFactoryTalk Administration Consolepour activer la politique d'audit.
- DansL'Explorateur, déployezSystème > Politiques > Politiques du systèmeet ouvrez laPolitique d'audit.
- DansPropriétés de la politique d'audit,Auditer les modifications apportées au système de configuration et de commande, sélectionnezActivé.
- Les messages d'audit ne sont pas enregistrés dans la destination de la base de données ODBC, que la politiqueAuditer les modifications apportées au système de configuration et de commandesoit activée ou non. Pour enregistrer les messages d'audit dans une base de données centrale, vous devez utiliser le logicielRSMACC™ouFactoryTalk AssetCentre.
Fournir une réponse