Certains champs ne sont pas enregistrés dans la base de données ODBC

Certains produits compatibles
FactoryTalk
utilisent des champs supplémentaires dans la base de données qui ne sont pas inclus dans le format de la table ODBC. Ces champs supplémentaires ne peuvent pas être enregistrés dans la destination de la base de données ODBC. Même si vous créez des champs supplémentaires dans la base de données, rien ne sera enregistré les concernant. En revanche, les informations supplémentaires enregistrées par un produit compatible
FactoryTalk
apparaissent dans les fichiers journaux de diagnostic sur l'ordinateur où le produit est installé. Consulter la documentation relative aux produits que vous utilisez pour savoir s'ils utilisent des champs supplémentaires.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal