Nom de source des données non trouvé

Lorsqu'une application 32 bits se connecte à l'aide d'un nom de source de données (DSN) sur une version 64 bits du système d'exploitation
Windows
, vous pouvez recevoir le message d'erreur suivant :
Source de données non trouvée et pilote non spécifié
La version 64 bits du système d'exploitation Microsoft
Windows
utilise la version 64 bits de l'outil Administrateur de sources de données (Odbcad32.exe) Open Database Connectivity (ODBC) dans le panneau de configuration, qui affiche des paramètres du DSN différents de ceux de la version 32 bits.
Le système d'exploitation installe une version 32 bits et une version 64 bits de l'outil dans des dossiers séparés. Le tableau suivant identifie les emplacements des deux outils Administrateur ODBC et le DSN que chaque outil affiche.
Version et emplacement de l'outil Admin ODBC dans le disque système
DSN système 32 bits
DSN utilisateur 32 bits
DSN système 64 bits
DSN utilisateur 64 bits
Version 32 bits située dans le dossier \Windows\SysWoW64
Oui
Oui
Non
Oui
Version 64 bits située dans le dossier \Windows\System32
Non
Oui
Oui
Oui
Pour résoudre ce problème, utilisez la version appropriée de l'outil Administrateur ODBC pour créer le DSN :
  • Pour les applications 32 bits, utilisez la version 32 bits de l'outil Administrateur ODBC.
  • Pour les applications 64 bits, utilisez la version 64 bits de l'outil Administrateur ODBC.
  • Pour les applications 32 bits et 64 bits, utilisez
    FactoryTalk Diagnostics
    > Configuration > Base de données ODBC
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal