La destination ODBC arrête d'enregistrer de nouveaux messages sur un serveur SQL distant
Cause possible et solution :
- LaSQL Serverdistante utilise l'authentificationWindowset le nom d'utilisateur configuré pour le journal ODBC n'est pas totalement qualifié. S'il est impossible de déterminer le domaine auquel le nom d'utilisateur appartient, la connexion à la base de données échoue.Pour résoudre ce problème :
- DansFactoryTalk Administration Console, sélectionnezOutils > Diagnostics Setup.
- Développez le menuConfiguration de la destination, puis sélectionnez surBase de données ODBC.
- Si ce n'est pas déjà fait, sélectionnezConnexion nécessaire.
- Dans le champNom de l'utilisateur, entrez l'ID de l'utilisateur pour la connexion à la base de données.Lors de l'utilisation de l'authentificationWindows(plutôt que l'authentificationSQL Server), entrez le nom d'utilisateur pleinement qualifié au formatDOMAINE\Nom d'utilisateurouutilisateur@domaine.com(pour les entrées de type UPN).
- Dans le champMot de passe, entrez le mot de passe du compte utilisateur.
- Dans le champConfirmer le mot de passe, entrez à nouveau le mot de passe du compte utilisateur.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse