Groupes de données
Utilisez des groupes de données pour afficher ou modifier les paramètres de plusieurs éléments de données simultanément. Exemple : Activez ou désactivez des groupes pour démarrer ou arrêter la surveillance de tous les éléments de données dans le groupe. Le mode d'émulation IHM bascule entre des groupes d'éléments de données pour simuler un système IHM qui bascule d'un affichage graphique à l'autre.
Regroupez uniquement des éléments de données provenant d'un seul type de serveur de données. Exemple : Regroupez des éléments de données provenant de différentes rubriques
RSLinx Classic
ou différents serveurs FactoryTalk View SE
. Il n'est pas autorisé de regrouper des éléments de données provenant d'un serveur OPC
et d'un serveur FactoryTalk
.Fournir une réponse