Modifier l'état du groupe
Comment ouvrir la boîte de dialogue Éditer un état de groupe ?
Dans le menu
Groupe
, cliquez sur État de groupe
.Utilisez la boîte de dialogue
Modifier l'état du groupe
pour :- modifier la fréquence à laquelle les éléments de données du groupe sont mis à jour ;
- rendre le groupe actif ou inactif ;
- modifier l'ID de paramètres régionaux.ParamètreDescriptionNomNom du groupe. Le nom du groupe ne peut pas être modifié après sa création.Fréquence de mise à jourFréquence en millisecondes à laquelleFactoryTalk Live Data Test Clientvérifie si les valeurs des éléments de données du groupe ont été modifiées. Pour de meilleures performances, entrez une fréquence de mise à jour de 250 millisecondes ou plus.ActifDétermine si la valeur des éléments de données du groupe est mise à jour.ID localIdentificateur de paramètres régionaux des membres du groupe. Exemples : Anglais-États-Unis = 1033, Chinois-Chine = 2052, Français-France = 1036, Allemand-Allemagne = 1031.
Fournir une réponse