Modifier la fréquence de mise à jour du groupe

Modifiez la fréquence de mise à jour du groupe pour augmenter ou diminuer la fréquence à laquelle tous les éléments de données du groupe sont mis à jour.
La fréquence à laquelle le serveur de données met à jour la valeur de l'élément de données est montrée dans la colonne
Mises à jour (/Sec)
de l'afficheur. Si le serveur de données envoie les données plus rapidement que la fréquence de mise à jour de l'écran, certaines modifications ne seront pas affichées. Si le serveur de données envoie les données moins rapidement que la fréquence de mise à jour de l'écran,
FactoryTalk Live Data Test Client
peut éventuellement générer un trafic inutile sur le réseau.
Pour modifier la fréquence de mise à jour du groupe :
  1. Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez
    Groupe
    >
    État de groupe
    .
  2. Dans
    Fréquence de mise à jour
    , saisissez le nombre de millisecondes pour lequel
    FactoryTalk Live Data Test Client
    met à jour les éléments de données du groupe, puis sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal