Supprimer un groupe
Supprimez un groupe pour ne plus surveiller ou tester les éléments de données qu'il contient.
Pour empêcher temporairement les éléments de données d'un groupe d'être surveillés, désactivez les éléments de données au lieu de les supprimer.
Pour supprimer un groupe :
- DansFactoryTalk Live Data Test Client, sélectionnez le groupe à supprimer de la liste des groupes.CONSEIL:la liste des groupes s'affiche dans un menu déroulant en regard du boutonAjouter un groupede la barre d'outils.
- SélectionnezSupprimer un groupedans la barre d'outils.
Fournir une réponse