Aide de FactoryTalk Live Data Test Client
Comment ouvrir
FactoryTalk Live Data Test Client
?Accédez à
Rockwell Software > FactoryTalk Live Data Test Client
.Utilisez
FactoryTalk® Live Data Test Client
pour tester le réseau de communications de votre système FactoryTalk
. FactoryTalk Live Data Test Client
lit et écrit les éléments de données contenus dans les éléments suivants :- les serveurs de donnéesFactoryTalk, tels queFactoryTalk LinxouFactoryTalk View SE
- les serveurs de données compatiblesOPC-DA 2.0, y comprisRSLinx Classicet les serveursOPCDA tiers
FactoryTalk Live Data Test Client
peut surveiller chaque élément de données individuellement ou comme faisait partie d'un groupe personnalisé. Activez, désactivez ou modifiez les paramètres de lecture et d'écriture des éléments de données et des groupes pour vérifier que leurs valeurs sont correctement transférées sur le réseau.Simule le trafic réseau généré par un système IHM en configurant un groupe pour qu'il s'exécute en mode d'émulation IHM.
FactoryTalk Live Data Test Client
passe automatiquement d'un groupe d'éléments de données à un autre, en simulant la façon dont les opérateurs peuvent modifier fréquemment les affichages graphiques.Enregistrez les configurations
FactoryTalk Live Data Test Client
pour réutiliser les paramètres de l'élément de données et du groupe lors de tests futurs.Fournir une réponse