Paramètres de FactoryTalk Live Data Test Client
FactoryTalk Live Data Test Client
affiche les éléments de données à partir du groupe sélectionné. Les icônes indiquent l'état de surveillance de chaque élément.Paramètre | Description |
|---|---|
Colonnes | Les champs de données de la fenêtre Test Client sont organisés en colonnes. Utilisez le menu Affichage pour ajouter ou supprimer des colonnes de données. Sélectionnez et faites glisser une barre de séparation de colonnes pour redimensionner la largeur de la colonne. |
Bouton Ajouter un groupe | Ajoute un groupe, ajoutez ensuite des éléments de données. Sélectionnez cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un groupe . |
Liste de groupe | Utilisez cette liste pour basculer entre les groupes créés. Tous les éléments de données de tous les groupes sont actifs simultanément, mais seul un groupe d'éléments de données peut être affiché à la fois, sauf si vous exécutez le Mode d'émulation IHM . Dans Mode d'émulation IHM , seul le groupe d'éléments de données affiché est actif. Tous les autres groupes sont inactifs. |
Case Actif | Rend le groupe d'éléments de données actif ou inactif. |
Case Fréquence (ms) | Spécifie la fréquence à laquelle FactoryTalk Live Data Test Client actualise les éléments de données affichés dans la fenêtre de l'afficheur. La fréquence de mise à jour de l'écran par défaut est de 250 millisecondes. |
Bouton Supprimer un groupe | Supprime le groupe d'éléments de données affiché. Pour rendre un groupe d'éléments de données temporairement inactif, cochez plutôt la case Actif . |
Bouton Propriétés de l'élément | Affiche les propriétés d'un élément de données sélectionné. |
PID | Affiche l'identificateur de processus de FactoryTalk Live Data Test Client . Utilisez cette valeur avec la fonction Diagnostics du groupe OPC dans RSLinx Classic , qui affiche l'identificateur du processus du client OPC et le groupe OPC associé au client.Le PID se trouve dans le coin inférieur droit de la fenêtre, à gauche du champ Écoulé . |
Ecoulé | Affiche la période de temps depuis laquelle FactoryTalk Live Data Test Client s'exécute. Utilisez cette valeur lors d'un test des communications.La case Écoulé se trouve dans le coin inférieur droit de la fenêtre, à droite du champ PID . |
Fournir une réponse