Ajouter un groupe
Ajoutez un groupe pour contenir des éléments de données et configurez la fréquence de mise à jour du groupe. Dans
FactoryTalk Live Data Test Client
, la fréquence de mise à jour permet de vérifier si les valeurs des éléments de données du groupe ont été modifiées.
CONSEIL:
Pour améliorer les performances de
FactoryTalk Live Data Test Client
et pour réduire le trafic réseau inutile, activez uniquement les groupes d'éléments de données à surveiller.Pour ajouter un groupe :
- DansFactoryTalk Live Data Test Client, sélectionnezGroupe>Ajouter un groupe.
- DansNom, entrez un nom pour le groupe, comprenant jusqu'à 15 caractères. Les noms de plus de 15 caractères sont tronqués lorsqu'ils sont affichés.
- DansFréquence de mise à jour, entrez la fréquence en millisecondes.Pour de meilleures performances, entrez une fréquence de mise à jour de 250 millisecondes ou plus.
- Sélectionnez un paramètre pour la caseActif, puis sélectionnezOK.
- Cochée: les valeurs des éléments de données seront mises à jour à chaque fréquence de mise à jour du groupe
- Non cochée: les valeurs des éléments de données ne sont pas mises à jour
Fournir une réponse