Colonnes
Les champs de données affichés
FactoryTalk Live Data Test Client
sont organisés en colonnes qui fournissent ces informations.Colonne | Description |
|---|---|
ID élément | Nom de l'élément de données, tel qu'il apparaît dans le serveur de données. |
Valeur actuelle | Dernière valeur de l'élément de données reçue à partir d'une mise à jour d'abonnement ou manuelle. La valeur manuelle est lue de manière synchrone ou asynchrone. |
Qualité actuelle | Informations relatives à la valeur de l'élément de données.
|
Horodatage actuel | Heure de la dernière modification de la valeur dans FactoryTalk Live Data Test Client . |
Valeur sync | Dernière valeur reçue via une lecture synchronisée. |
Valeur async | Dernière valeur reçue via une lecture asynchrone. |
Sous valeur | À chaque fois que des éléments de données sont ajoutés à un groupe et rendus actifs, FactoryTalk Live Data Test Client s'abonne automatiquement à l'élément de données au niveau du serveur de données et reçoit automatiquement les valeurs mises à jour au fur et à mesure qu'elles évoluent sur le serveur de données. On parle alors de valeur d'abonnement, elle s'affiche dans la colonne Sous valeur . Les modifications s'affichent en fonction de la Fréquence de mise à jour du groupe. |
Mises à jour (/seconde) | Fréquence à laquelle FactoryTalk Live Data Test Client reçoit les valeurs mises à jour pour l'élément de données. La première valeur correspond au nombre de mises à jour reçues, et la valeur entre parenthèses correspond au nombre de mises à jour reçues chaque seconde. Par exemple, 61 (4) signifie que FactoryTalk Live Data Test Client a reçu 61 mises à jour pour l'élément de données et que 4 mises à jour sont reçues chaque seconde.Pour réinitialiser cette valeur, dans la Barre de menus , sélectionnez Données > Réinitialiser les compteurs . |
Exécuter Avg | Affiche le nombre de mises à jour d'abonnement divisé par le temps écoulé depuis l'abonnement de l'élément de données. Par exemple, si vous avez une valeur qui n'est pas modifiée et que vous ajoutez l'élément de données à un groupe, FactoryTalk Live Data Test Client reçoit uniquement 1 valeur pour l'élément de données si celui-ci est actif. Après 1 seconde, la colonne Exécution moyenne = 1 / 1 = 1. Après 10 secondes, l'élément de données a encore 1 mise à jour, la colonne Exécution moyenne devient donc 1 / 10 = 0,1.Si l'élément de données est modifié rapidement et que la fréquence de mise à jour du groupe est de 250 ms, FactoryTalk Live Data Test Client reçoit environ 4 mises à jour par seconde. Si le serveur de données et le client sont tous les deux rapides, la valeur affichée dans la colonne Exécution moyenne est environ de 4,0. Si, après 10 secondes, FactoryTalk Live Data Test Client a reçu 39 mises à jour pour l'élément de données, la colonne Exécution moyenne affiche 39 / 10 = 3,9.Pour réinitialiser cette valeur, dans la Barre de menus , sélectionnez Données > Réinitialiser les compteurs . |
Fournir une réponse