Sélectionner un groupe
Sélectionnez un groupe pour afficher ses éléments de données dans la fenêtre principale. Tous les éléments de données de tous les groupes sont actifs simultanément, mais seul un groupe d'éléments de données est affiché à la fois, sauf si vous exécutez le Mode d'émulation IHM.
Pour sélectionner un groupe :
- DansFactoryTalk Live Data Test Client, sélectionnez le menu déroulant situé à droite du boutonAjouter un groupe, qui affiche le groupe actuellement visible dans la fenêtre.
- Sélectionnez le groupe à afficher.
Fournir une réponse