Activer le mode d'émulation IHM

Par défaut, toutes les valeurs des éléments de données de tous les groupes actifs sont mises à jour simultanément. Utilisez le
Mode d'émulation IHM
pour basculer entre les groupes à intervalles périodiques et mettre à jour uniquement les valeurs des éléments de données pour le groupe affiché. Cela simule l'activité d'une application IHM qui change d'affichages graphiques.
Pour activer le
Mode d'émulation IHM
, vous devez disposer de plusieurs groupes d'éléments de données. Modifiez la fréquence à laquelle le
Mode d'émulation IHM
bascule entre les groupes de points. La fréquence par défaut est de 10 secondes.
IMPORTANT:
L'ajout ou la suppression de groupes ou d'éléments de données n'est pas disponible lorsque le
Mode d'émulation IHM
est en cours d'exécution. Pour modifier des groupes ou des éléments de données, désactivez le
Mode d'émulation IHM
.
Pour activer le mode d'émulation IHM :
  • Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez
    Groupe
    >
    Mode d'émulation IHM
    .
    Une coche indique que le
    Mode d'émulation IHM
    est en cours d'exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal