Créer groupe

Comment ouvrir la boîte de dialogue Créer un groupe ?
Dans le menu
Groupe
, cliquez sur
Ajouter un groupe
.
Utilisez
Créer un groupe
pour ajouter un groupe à
FactoryTalk Live Data Test Client
pour contenir des éléments de données. Configurez la fréquence de mise à jour (en millisecondes) pour tous les éléments de données du groupe.
Paramètre
Description
Nom
Nom pour le groupe, comprenant jusqu'à 15 caractères. Les noms de plus de 15 caractères sont tronqués lorsqu'ils sont affichés dans la fenêtre principale.
Fréquence de mise à jour
Fréquence en millisecondes à laquelle
FactoryTalk Live Data Test Client
vérifie si les valeurs des éléments de données du groupe ont été modifiées. Pour de meilleures performances, entrez une fréquence de mise à jour de 250 millisecondes ou plus.
Actif
Détermine si la valeur des éléments de données du groupe est mise à jour.
ID local
Identificateur de paramètres régionaux des membres du groupe. Exemples : Anglais-États-Unis = 1033, Chinois-Chine = 2052, Français-France = 1036, Allemand-Allemagne = 1031.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal