Affichage Points

Utilisez l’affichage
Points
pour :
  • Spécifier le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
  • Spécifier le comportement de chaque sortie lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
  • Si compatible, vérifier l’état d’une sortie.
  • Si compatible, activer la détection d’absence de câblage sur place ou l’absence de charge.
  • Si compatible, activer la détection de la perte d’alimentation externe du dispositif.
  • Si compatible, activer le verrouillage des diagnostics.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal