Activer le verrouillage des diagnostics
Configurez chaque point du dispositif pour verrouiller les membres de diagnostic de sorte qu’ils restent définis après leur déclenchement.
Conditions préalables
- Assurez-vous que la connexion est configurée pour les données.
Pour activer le verrouillage des diagnostics
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPoints.
- Dans l’affichagePoints, dans la colonneActiver le verrouillage des diagnostics, activez le verrouillage des diagnostics en cochant la case pour chaque point.CONSEIL: Cochez ou décochez simultanément toutes les cases d’une colonne en cochant ou en décochant la case située dans l’en-tête de chaque colonne.
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse