Spécifier l’état de sortie lorsque le dispositif est en mode Défaut
Spécifiez le comportement de chaque point sortie lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
Pour spécifier l’état de sortie lorsque le dispositif est en mode Défaut
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPoints.
- Dans la colonneÉtat de sortie en > Mode Défautde l’affichagePoints, sélectionnez l’une de ces options pour chaque point de sortie :
- Désactivé.La sortie devient 0 ou DÉSACTIVÉ en mode Défaut de communication.
- Activé.La sortie devient 1 ou ACTIVÉ en mode Défaut de communication.
- Maintien.La sortie conserve son niveau actuel en mode Défaut de communication.
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse