Vérifier l’état de sortie

Vérifiez que l’état réel d’une sortie est le même que l’état commandé, lorsque ce dernier était ACTIVÉ. Un défaut est détecté lorsque le point de sortie est DÉSACTIVÉ par erreur après avoir reçu une commande ACTIVÉ. Ce diagnostic est disponible uniquement lorsqu’un point de sortie reçoit une commande ACTIVÉ.
Conditions préalables
  • Assurez-vous que la connexion est configurée pour les données.
Pour vérifier l’état de sortie
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Points
    .
  2. Dans l’affichage
    Points
    , dans la colonne
    Activer les diagnostics pour vérification de la sortie
    , cochez la case de chaque point à vérifier.
  3. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal