Détecter l’absence de câblage sur place ou l’absence de charge

Activer la détection d’absence de câblage sur place ou l’absence de charge. Ce diagnostic est activé uniquement lorsqu’un point de sortie reçoit une commande DÉSACTIVÉ.
Conditions préalables
  • Assurez-vous que la connexion est configurée pour les données.
Pour détecter l’absence de câblage sur place ou l’absence de charge
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Points
    .
  2. Dans l’affichage
    Points
    , dans la colonne
    Activer les diagnostics pour absence de charge
    , cochez la case de chaque point de sortie pour activer la détection d’absence de charge.
  3. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal