Détecter la perte d’alimentation externe du dispositif
Activer la détection de la perte d’alimentation externe pour le dispositif de sortie numérique. Ce diagnostic est disponible uniquement pour les dispositifs de sortie numérique de diagnostic 1756.
Conditions préalables
- Assurez-vous que la connexion est configurée pour les données.
Pour vérifier l’état de sortie
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPoints.
- Dans l’affichagePoints, dans la colonneActiver les diagnostics pour perte d’alimentation externe, cochez la case de chaque point pour activer la détection de perte d’alimentation externe.
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse