Paramètres de l’affichage Points
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Si la connexion est configurée pour le rack, la configuration de diagnostic et les données d’E/S ne sont pas prises en charge. Si la connexion est configurée pour les données, la configuration de diagnostic et les données d’E/S sont prises en charge. Les diagnostics pris en charge sont déterminés par la référence catalogue.
Paramètre | Description |
|---|---|
État de sortie en Mode Programme | Spécifie le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
|
État de sortie en Mode Défaut | Spécifie le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
|
Activer les diagnostics pour Vérification de la sortie | Vérifie que l’état réel d’une sortie est le même que l’état commandé, lorsque ce dernier était ACTIVÉ. Un défaut est détecté lorsque le point de sortie est désactivé par erreur après avoir reçu une commande ACTIVÉ. Ce diagnostic est disponible uniquement lorsqu’un point de sortie reçoit une commande ACTIVÉ. |
Activer les diagnostics pour Absence de charge | Active la détection d’absence de câblage sur place ou l’absence de charge. Ce diagnostic est activé uniquement lorsqu’un point de sortie reçoit une commande DÉSACTIVÉ. |
Activer les diagnostics pour Perte d’alimentation externe | Active la détection de la perte d’alimentation externe pour le dispositif de sortie numérique. Ce diagnostic est disponible uniquement pour les dispositifs de sortie numérique CA de diagnostic 1756. |
Activer le verrouillage des diagnostics | Configure chaque point du dispositif pour verrouiller les membres de diagnostic de sorte qu’ils restent définis après leur déclenchement. |
Test d’impulsion | Vérifie le fonctionnement du circuit de sortie sans modifier l’état du dispositif de charge de sortie. Le test d’impulsion active la sortie et s’assure qu’elle s’active lorsque la commande est émise. Le dispositif détecte le changement dans la sortie avant que le dispositif de charge de sortie n’ait le temps de modifier son état. |
En cas d’échec de la communication en mode Programme | Spécifie le comportement des sorties si les communications échouent en mode Programme :
|
Fournir une réponse