Spécifier l’état de sortie lorsque l’automate est en mode programme
Spécifier le comportement de chaque point de sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. En mode Programme, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie adopte le comportement sélectionné.
Pour spécifier l’état de sortie lorsque l’automate est en mode programme
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPoints.
- Dans la colonneÉtat de sortie en > Mode Programmede l’affichagePoints, sélectionnez l’une de ces options pour chaque point de sortie :
- Désactivé.La sortie devient 0 ou DÉSACTIVÉ en mode programme.
- Activé.La sortie devient 1 ou ACTIVÉ en mode programme.
- Maintien.La sortie conserve le dernier état en mode programme.
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse