Exécuter un test d’impulsion

Le test d’impulsion vérifie le fonctionnement du circuit de sortie sans modifier l’état du dispositif de charge de sortie. Le test d’impulsion active la sortie et s’assure qu’elle s’active lorsque la commande est émise. Le dispositif détecte le changement dans la sortie avant que le dispositif de charge de sortie n’ait le temps de modifier son état.
Conditions préalables
  • Vérifiez que l’automate est en mode Exécution.
Pour exécuter un test d’impulsion
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Points
    .
  2. Dans l’affichage
    Points
    , dans la colonne
    Test d’impulsion
    , sélectionnez
    Test
    pour chaque point de sortie.
  3. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal