Instructions de comparaison
Utilisez les instructions de comparaison pour comparer des valeurs entières, réelles, de temps, de date et de chaîne en utilisant une expression ou une instruction de comparaison spécifique, ou pour avertir lorsqu’une limite basse ou haute configurée est atteinte.
Instruction | Description |
|---|---|
Compare la première entrée et la deuxième entrée pour déterminer l'égalité. Pour les types de données entières, réelles, de temps, de date et de chaîne. | |
Compare les valeurs d'entrée pour déterminer si la première est supérieure à la seconde. | |
Compare les valeurs d'entrée pour déterminer si la première est supérieure ou égale à la seconde. | |
Compare les valeurs d'entrée pour déterminer si la première est inférieure à la seconde. | |
Compare les valeurs d'entrée pour déterminer si la première est inférieure ou égale à la seconde. | |
Compare les valeurs d'entrée pour déterminer si la première n'est pas égale à la seconde. | |
Restreint des valeurs entières à un intervalle donné. | |
Calcule la valeur maximale de deux entiers. | |
Calcule la valeur maximale de deux entiers. | |
Hystérésis sur une valeur réelle pour des limites basse et haute. |
Fournir une réponse