MAX (maximum)

Calcule la valeur maximale de deux entiers.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
MAX
MAX
Paramètres MAX
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN1
Entrée
DINT
Valeur entière signée, quelle qu'elle soit.
IN2
Entrée
DINT
Ne peut pas être de type REAL.
MAX
Sortie
DINT
Valeur maximale des deux valeurs d'entrée.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples MAX

Exemple de diagramme de bloc de fonctions MAX
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MAX
Exemple de schéma à relais MAX
Exemple de schéma à relais MAX
Exemple de texte structuré MAX
Exemple de texte structuré MAX
(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal