GT (>)

L'instruction GT compare les valeurs d'entrée entières, réelles, de temps, de date et de chaîne pour déterminer si la première est supérieure à la seconde.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
GT
GT
Paramètres GT
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Activation de l'instruction.
  • TRUE : Exécute la comparaison d'entrée.
  • FALSE : Aucune comparaison.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.
i1
Entrée
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Toutes les entrées doivent être du même type de données.
i2
Entrée
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
o1
Sortie
BOOL
VRAI si i1 > i2.

Exemples GT

Exemple de diagramme de bloc de fonctions GT
Exemple de diagramme de bloc de fonctions GT
Exemple de programme de schéma à relais GT
Exemple de programme de schéma à relais GT
(* ST Equivalence: *) aresult := (10 > 25); (* aresult is FALSE *) mresult := ('ab' > 'a'); (* mresult is TRUE *)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal