MIN (minimum)
Calcule la valeur minimale de deux entiers.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.MIN

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN1 | Entrée | DINT | Valeur entière signée, quelle qu'elle soit. |
IN2 | Entrée | DINT | Ne peut pas être de type REAL. |
MIN | Sortie | DINT | Valeur minimale des deux valeurs d'entrée. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples MIN
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MIN

Exemple de schéma à relais MIN

Exemple de texte structuré MIN

(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Résultats

Fournir une réponse