LIM

LIM est une alarme avec hystérésis sur une valeur REAL pour des limites haute et basse. Une hystérésis est appliquée sur les limites basse et haute. Le delta d'hystérésis utilisé pour la limite basse ou la limite haute correspond à la moitié du paramètre EPS.
Une alarme de traitement est une alarme qui se déclenche lorsque le contrôleur reçoit et traite un défaut. Les alarmes de niveau de traitement permettent d'avertir lorsque le module a franchi la limite basse ou haute pour chaque canal.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
LIM
LIM
Paramètres LIM
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
H
Entrée
REAL
Valeur de la limite haute.
X
Entrée
REAL
L'entrée est une valeur réelle, quelle qu'elle soit.
L
Entrée
REAL
Valeur de la limite basse.
EPS
Entrée
REAL
Valeur d'hystérésis (doit être supérieure à zéro).
QH
Sortie
BOOL
Alarme haute : VRAI si X dépasse la limite haute H.
Q
Sortie
BOOL
Sortie d'alarme : VRAI si X est hors limites.
QL
Sortie
BOOL
Alarme basse : VRAI si X est inférieur à la limite basse L.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples LIM

Exemple de diagramme de temporisation LIM
Exemple de diagramme de temporisation LIM
Exemple de diagramme de bloc de fonctions LIM
Exemple de diagramme de bloc de fonctions LIM
Exemple de schéma à relais LIM
Exemple de schéma à relais LIM
Exemple de texte structuré LIM
Exemple de texte structuré LIM
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal