NE (<>)

L'instruction NE compare les valeurs d'entrée entières, réelles, de temps, de date et de chaîne pour déterminer si la première est égale ou non à la seconde.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
NE
NE
Paramètres NE
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Activation de l'instruction.
  • TRUE : Exécute le calcul de comparaison actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.
i1
Entrée
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Toutes les entrées doivent être du même type de données.
i2
Entrée
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
o1
Sortie
BOOL
VRAI : si première variable <> seconde

Exemples NE

Exemple de diagramme de bloc de fonctions NE
Exemple de diagramme de bloc de fonctions NE
Exemple de programme de schéma à relais NE
Exemple de programme de schéma à relais NE
(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <> 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is FALSE *)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal