LIMITE (test limite)
L'instruction LIMIT restreint des valeurs entières à un intervalle donné. Aucun changement n'est apporté aux entiers situés entre les limites minimale et maximale. Les entiers supérieurs à la limite maximale sont remplacés par la valeur maximale. Les entiers inférieurs à la limite minimale sont remplacés par la valeur minimale.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.LIMIT

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation de la fonction
S'applique aux programmes de schémas à relais. |
MIN | Entrée | DINT | Valeur minimale prise en charge. |
IN | Entrée | DINT | Valeur entière signée, quelle qu'elle soit. |
MAX | Entrée | DINT | Valeur maximale prise en charge. |
LIMIT | Sortie | DINT | Valeur d'entrée limitée à la plage prise en charge. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples LIMIT
Exemple de diagramme de bloc de fonctions LIMIT

Exemple de schéma à relais LIMIT

Exemple de texte structuré LIMIT

(* ST Equivalence: *) new_value := LIMIT (min_value, value, max_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Résultats



Fournir une réponse