Instructions mathématiques
Utilisez les instructions mathématiques pour effectuer des calculs mathématiques.
Fonction | Description |
|---|---|
Renvoie la valeur absolue d'une valeur REAL. | |
Ajoute plusieurs valeurs entières, réelles, de temps ou de chaîne. | |
Divise deux valeurs entières ou réelles. | |
Effectue un calcul du modulo sur les valeurs entières. | |
Multiplie plusieurs valeurs entières ou réelles. | |
Convertit une valeur en valeur inversée. | |
Soustrait une valeur entière, réelle ou de temps d'une autre valeur entière, réelle ou de temps. | |
Tronque les valeurs réelles en ne gardant que l'entier. |
Fournir une réponse