MOD (modulo)
L'instruction MOD divise l'entrée IN par l'entrée Base et place le reste dans la sortie MOD.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.MOD

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | DINT | Valeur entière signée, quelle qu'elle soit. |
Base | Entrée | DINT | Doit être supérieur à zéro. |
MOD | Sortie | DINT | Calcul du modulo (entrée MOD base) / retourne -1 si Base <= 0. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples MOD
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MOD

Exemple de schéma à relais MOD

Exemple de texte structuré MOD

(* ST Equivalence: *) division_result := (value / divider); (* integer division *) rest_of_division := MOD (value, divider); (* rest of the division *)
Résultats

Fournir une réponse