Neg (négation)

L’instruction Neg convertit une valeur en valeur inversée.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
NEG
NEG
Paramètres Neg
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
i1
Entrée
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
L'entrée et la sortie doivent utiliser le même type de données.
o1
Sortie
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
L'entrée et la sortie doivent utiliser le même type de données.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples Neg

Exemple de diagramme de bloc de fonctions NEG
Exemple de diagramme de bloc de fonctions NEG
Exemple de programme de schéma à relais NEG
Exemple de programme de schéma à relais NEG
(* ST equivalence: *) ao23 := - (ai10); ro100 := - (ri1 + ri2);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal