SUB (soustraire)
L'instruction SUB soustrait une valeur entière, réelle ou de temps d'une autre valeur entière, réelle ou de temps.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.SUB

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
| |
i1 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | Diminuende d'un type de données entier, réel ou de temps. Toutes les entrées doivent être du même type de données. |
i2 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | Diminuteur d'un type de données entier, réel ou de temps. Toutes les entrées doivent être du même type de données. |
o1 | Sortie | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | Différence entre le diminuende et le diminuteur dans un type de données entier, réel ou de temps. Les sorties doivent être du même type de données que les entrées. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. | |
Exemples SUB
Exemple de diagramme de bloc de fonctions SUB

Exemple de programme de schéma à relais SUB

(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 - ai102; ao5 := (ai51 - 1) - ai53;
Fournir une réponse