MUL (multiplier)

L'instruction MUL multiplie plusieurs valeurs entières ou réelles.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
MUL
MUL
Paramètres MUL
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
i1
Entrée
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Facteur d'un type de données entier ou réel.
Toutes les entrées doivent être du même type de données.
i2
Entrée
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
LINT
LWORD
REAL
LREAL
Facteur d'un type de données entier ou réel.
Toutes les entrées doivent être du même type de données.
o1
Sortie
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Produit des entrées de type entier ou réel.
L'entrée et la sortie doivent utiliser le même type de données.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples MUL

Exemple de diagramme de bloc de fonctions MUL
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MUL
Exemple de programme de schéma à relais MUL
Exemple de programme de schéma à relais MUL
(* ST equivalence *) ao10 := ai101 * ai102; ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal