TRUNC (troncation)
L'instruction TRUNC tronque les valeurs réelles en ne gardant que l'entier.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.TRUNC

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | REAL | Valeur réelle, quelle qu'elle soit. |
TRUNC | Sortie | REAL | Si IN > 0, l’entier le plus grand est inférieur ou égal à l’entrée. Si IN < 0, l’entier le plus petit est supérieur ou égal à l’entrée. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples TRUNC
Exemple de diagramme de bloc de fonctions TRUNC

Exemple de schéma à relais TRUNC

Exemple de texte structuré TRUNC

(* ST Equivalence: *) result := TRUNC (+2.67) + TRUNC (-2.0891); (* means: result := 2.0 + (-2.0) := 0.0; *)
Résultats

Fournir une réponse