ADD
L’instruction ADD ajoute plusieurs valeurs entières, réelles, de temps ou de chaîne.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ADD

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
| |
i1 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING | Ajout du type de données Réel, Temps ou Chaîne. Toutes les entrées doivent utiliser le même type de données. |
i2 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING | Ajout du type de données Réel, Temps ou Chaîne. Toutes les entrées doivent être du même type de données. |
o1 | Sortie | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING | Somme des valeurs d'entrées au format réel, de temps ou de chaîne. L'entrée et la sortie doivent utiliser le même type de données. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. | |
Exemples ADD
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ADD

Exemple de programme de schéma à relais ADD

(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 + ai102; ao5 := (ai51 + ai52) + ai53;
Fournir une réponse