Ajout d'un axe au projet du contrôleur
Pour les contrôleurs
Micro800
qui prennent en charge le contrôle des mouvements, le nœud Mouvement PTO
est disponible dans l'arborescence du Contrôleur
.Pour prendre en charge le contrôle des mouvements dans un projet de contrôleur
Micro800
, vous devez ajouter un axe au projet du contrôleur, puis configurer les paramètres de contrôle des mouvements sur la page de configuration Axe<x>
. Le nombre d’axes pris en charge dépend du type de contrôleur.Après avoir ajouté un axe au projet du contrôleur, dans l’arborescence du
Contrôleur
, sous le nœud Mouvement PTO
, un nœud Axe<x>
est créé. Sélectionner le nœud Axe<x>
ouvre la page de configuration Axe<x>
, qui contient les pages suivantes :Pour ajouter un axe au projet du contrôleur
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le nœud du contrôleur pour ouvrir son espace de travail.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sous le nœudMouvement PTO, sélectionnezGénéral.
- Sur la page de configurationMouvement PTO - Général, sélectionnez l’axe à ajouter.Lors de la sélection, les nœudsAxe<x>sont créés sousGénéraldans l'arborescenceContrôleur.
Fournir une réponse