Axe - Onglet Moteur et charge

Configurez les paramètres de mouvement pour les contrôleurs
Micro800
qui prennent en charge le mouvement. Ajoutez un axe pour créer les pages de configuration de l’axe.
Utilisez la page de configuration
Axe<x> - Moteur et charge
pour :
  • Sélectionner l'unité d'échelle utilisateur qui correspond aux valeurs de votre système mécanique.
  • Indiquer le nombre d'impulsions correspondant à un tour du moteur.
  • Indiquer la distance parcourue par la charge en un tour du moteur.
  • Sélectionner la direction du moteur.
  • Sélectionner la méthode d’interprétation du signal de direction reçu par le contrôleur.
  • Indiquer le délai de la logique de mouvement lorsqu'un axe est en mode
    Exécuter
    et que la direction des mouvements est inversée.
Axe - Paramètres de l’onglet Moteur et charge
Catégorie
Paramètre
Description
Unité définie par l'utilisateur
Position
Indique l'unité d'échelle utilisateur qui correspond aux valeurs de votre système mécanique.
Ces unités sont appliquées à toutes les commandes et valeurs d'unités utilisateur d’axe dans toutes les fonctions de programmation, de configuration et de surveillance.
L’unité spécifiée pour la
Position
est utilisée pour tous les paramètres d’unité de l’axe.
Les options sont les suivantes :
  • mm
    pour le millimètre
  • cm
    pour le centimètre
  • pouce
  • tr
    pour le tour
mm
est le paramètre par défaut.
Par exemple, si vous définissez le pouce comme unité définie par l'utilisateur pour la
Position
, alors le
pouce
sera également utilisé pour la
Distance parcourue par tour
.
Temps
Affiche l’unité de mesure du temps du contrôleur en lecture seule. L’unité est
s
.
Tour du moteur
Impulsions par tour
Indique le nombre d'impulsions correspondant à un tour du moteur.
La valeur doit être comprise entre 0,0001 et 8 388 607 au format virgule flottante simple précision.
La valeur par défaut est 200,0.
Distance parcourue par tour
Indique la distance linéaire ou rotationnelle parcourue par la charge en un tour du moteur.
La valeur est comprise entre 0,0001 et 8 388 607 au format virgule flottante simple précision, en unité définie par l’utilisateur. Par exemple : 1,0 mm.
Direction
Polarité
Indique si le signal de direction reçu par le contrôleur, en tant qu’entrée discrète, doit être interprété à l’entrée comme
Inversé
ou
Non inversé
.
  • Non inversé
     : Le signal est interprété tel qu’il a été reçu par le contrôleur de mouvement, sans inversion.
  • Inversé
     : Le signal est inversé avant d’être interprété par la logique de contrôle des mouvements.
Non inversé
est le paramètre par défaut.
Mode
Indique la direction du mouvement.
Les options sont les suivantes :
  • Direction positive
    pour le sens horaire
  • Direction négative
    dans le sens antihoraire
  • Bi-directionnel
Bi-directionnel
est l’option par défaut.
Modifier le retard
Indique le délai de la logique de mouvement lorsqu'un axe est en mode
Exécuter
et que la direction des mouvements est inversée.
Le délai permet à l'axe de s'arrêter avant de changer de direction.
La valeur est comprise entre 0 et 100 millisecondes. La valeur par défaut est
10 ms
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal