Convertir les impulsions par tour et la vitesse
Dans
FactoryTalk Design Workbench
, les contrôleurs Micro800
qui prennent en charge le mouvement utilisent des sorties à impulsions haute vitesse (PTO) pour le positionnement de l'axe. L’axe peut être configuré en tours par minute (tr/min) ou en unités définies par l’utilisateur par seconde. L'unité définie par l’utilisateur est indiquée à l'aide du paramètre Position
sur la page de configuration Axe - Moteur et charge.Utilisez la formule suivante pour convertir des tr/min (étapes) en unités définies par l’utilisateur :
Formule pour convertir des tr/min (étapes) en unités définies par l’utilisateur

Utilisez la formule suivante pour convertir la vitesse en unités définies par l’utilisateur par seconde ou en tr/min :
Formule pour convertir la vitesse en unités définies par l’utilisateur par seconde ou en tr/min

Fournir une réponse