Renommer un axe

Suivez les étapes ci-dessous pour renommer un axe.
Conditions préalables
Pour renommer un axe
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le nœud du contrôleur pour ouvrir son espace de travail.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sous le nœud
    Mouvement PTO
    , sélectionnez
    Axe<x>
    .
  3. Sur la page de configuration
    Axe<x> - Général
    , dans la zone
    Nom de l’axe
    , entrez le nouveau nom.
    CONSEIL: Pour supprimer un axe, dans Page de configuration Mouvement PTO - Général, décochez la case
    Axe<x>
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal