Axe - Onglet Général

Configurez les paramètres de mouvement pour les contrôleurs
Micro800
qui prennent en charge le mouvement. Après avoir ajouté un axe au projet du contrôleur, utilisez la page de configuration
Axe<x> - Général
pour :
  • Remplacer le nom de l'axe.
  • Indiquer le
    Canal PTO
    utilisé pour prendre en charge le positionnement de l'axe.
  • Activer la
    Sortie d'activation du variateur
    pour vérifier l'état de sortie du servo variateur et pour configurer l'indicateur
    Activer
    pour la Sortie d'asservissement.
  • Activer l'
    Entrée variateur prêt
    pour vérifier l'état d'entrée du servo variateur et pour configurer l'indicateur
    Activation de l'entrée d'asservissement prêt
    .
  • Activer l'
    Entrée en position
    pour surveiller l'état de l'entrée afin que le moteur de mouvement puisse déterminer quand les blocs de fonctions MC_MoveAbsolute et MC_MoveRelative sont terminés.
  • Activer l'
    Entrée de la sonde tactile
    pour lire les informations sur le câblage d'entrée à partir de l'appareil matériel en entrée.
Paramètres d’axe généraux
Paramètre
Description
Nom de l’axe
Indique le nom de l'axe.
Le nom de l'axe doit être unique et doit être différent de tout nom de variable, type de données ou mot réservé.
Les conventions de dénomination d’axe sont les suivantes :
  • Contient des lettres, des chiffres et des traits de soulignement.
  • Ne contient pas plus de 40 caractères.
  • Commence par une lettre ou un trait de soulignement.
  • Se termine par une lettre ou des chiffres.
  • Ne contient pas de traits de soulignement consécutifs.
Canal PTO
Répertorie les canaux PTO disponibles pour l'axe.
Les contrôleurs
Micro800
qui prennent en charge le mouvement utilisent PTO pour contrôler le positionnement de l’axe.
Chaque axe est associé à un canal PTO.
Par défaut, la valeur du canal PTO dépend de l’ordre selon lequel vous créez l’axe.
Par exemple :
  • Le premier axe est
    EM_0
  • Le deuxième axe est
    EM_1
  • Le troisième axe est
    EM_2
Sortie d'impulsion
Identifie la chaîne de sortie à impulsions attribuée en fonction de la sélection du
Canal PTO
. La chaîne est en lecture seule.
Lorsque vous sélectionnez
<non affecté>
dans la liste des
Canaux PTO
, les informations sur le câblage sont vides.
Sortie de direction
Identifie les informations de câblage de la sortie de direction du canal PTO attribué à l'axe.
La
Sortie de direction
est en lecture seule et est attribuée en fonction de la sélection du
Canal PTO
.
Lorsque vous sélectionnez
<non affecté>
pour le
canal PTO
, les informations sur le câblage sont vides.
Sortie d'activation du variateur
Permet de configurer ou non les paramètres de sortie du variateur. Les paramètres sont disponibles par défaut.
Le bloc de fonctions MC_Power contrôle la sortie et le bloc de fonctions MC_Stop la réinitialise.
Lorsque la
Sortie d’activation du variateur
est sélectionnée, l’indicateur
Activation
de la
Sortie d’asservissement
est défini.
Sortie d'activation du variateur - Sortie
Répertorie les variables de sortie numérique disponibles.
Sortie d'activation du variateur - Niveau actif
Répertorie les niveaux logiques pour la variable de sortie d'activation du variateur. Les options sont
Haute
et
Basse
. Le paramètre par défaut est
Haute
.
Entrée variateur prêt
Permet au servo variateur de configurer ou non les paramètres d’entrée du variateur. Les paramètres sont disponibles par défaut.
Lorsque
Entrée variateur prêt
est sélectionné, l’indicateur
Activation de l'entrée d'asservissement prêt
est défini.
Le contrôle de l'entrée du servo variateur démarre lorsque le bloc de fonctions MC_Power est actif et que
Sortie d'activation du variateur
est sélectionné.
L'instruction MC_Power a une valeur de délai d'expiration de 2 minutes. Si le délai d’expiration est écoulé et que la valeur
Entrée variateur prêt
est Faux, l’instruction MC_Power renvoie une erreur.
Entrée variateur prêt - Entrée
Répertorie les variables d'entrée numérique disponibles du servo variateur.
Entrée variateur prêt - Niveau actif
Répertorie les niveaux actifs pour la variable d'entrée du servo variateur. Les options sont
Haute
et
Basse
. Le paramètre par défaut est
Haute
.
Entrée en position
Permet de configurer ou non les paramètres d’entrée en position disponibles. Par défaut, ces paramètres ne sont pas disponibles.
Lorsque l'option
Entrée en position
est sélectionnée, un port surveille la position de l'axe en utilisant la variable
Entrée
en position.
Le moteur de mouvement surveille l’entrée pour déterminer quand les blocs de fonctions MC_MoveAbsolute et MC_MoveRelative se terminent.
Entrée en position - Entrée
Liste des variables d'entrée numérique pour la surveillance d'entrée en position.
Entrée en position - Niveau actif
Répertorie les niveaux actifs pour la variable d'entrée en position. Les options sont
Haute
et
Basse
. Le paramètre par défaut est
Haute
.
Entrée de la sonde tactile
Permet de configurer ou non les paramètres d’entrée de la sonde tactile. Par défaut, ces paramètres ne sont pas disponibles.
Lorsque
Entrée de la sonde tactile
est sélectionnée,
Entrée
affiche les informations de câblage en lecture seule et
Niveau actif
peut être configuré.
Le bloc de fonctions MC_TouchProbe utilise l’entrée.
Entrée de la sonde tactile - Entrée
Affiche les informations de câblage d’entrée en lecture seule pour l’entrée de la sonde tactile, attribuées en fonction de l’appareil matériel en entrée.
Entrée de la sonde tactile - Niveau actif
Indique le niveau actif pour la variable
Entrée
de la sonde tactile. Les options sont
Haute
et
Basse
. Le paramètre par défaut est
Haute
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal