Présentation du journal de données

Un journal de données enregistre les valeurs des données d'un ensemble de variables défini dans un projet de contrôleur. Les valeurs de variable peuvent être enregistrées dans la carte mémoire lors de l'exécution selon la configuration du programme.
Il est possible d’écrire jusqu’à 50 dossiers de groupes quotidiennement dans le journal des données. Chaque dossier de groupe peut contenir jusqu’à 50 fichiers d’une taille comprise entre 4 kilo-octets et 8 kilo-octets.
Si vous créez des projets avec le même nom de contrôleur mais un ensemble de données ou des variables d’ensemble de données différentes, transférer les fichiers journaux dans le nouveau projet pourrait mélanger les anciens et les nouveaux fichiers journaux. Pour éviter ce scénario, procédez comme suit :
  • Avant de créer le projet, récupérez les fichiers journaux.
  • Dans le nouveau projet, supprimez les anciens fichiers journaux, téléchargez le nouvel ensemble de données et les variables, puis récupérez les fichiers journaux.
  • Dans l’
    Organisateur de projets
    , créez un nom unique pour le contrôleur, car le nom du contrôleur détermine le dossier de destination dans la carte mémoire SD.
Pour obtenir plus d’informations sur la journalisation des données, reportez-vous au Manuel d’utilisation des contrôleurs programmables Micro820 (publication 2080-UM005).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal