Supprimer un ensemble de données

Les ensembles de données sont les composants d’un journal de données. Un journal de données enregistre les valeurs des données d'un ensemble de variables défini dans un projet de contrôleur.
Conditions préalables
  • Le projet est hors ligne.
Pour supprimer un jeu de données
  1. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Journal de données
    .
  2. Dans la page de configuration
    Journal de données
    , dans la liste des journaux de données, décochez la case
    DSET<x>
    .
  3. Dans
    Supprimer les variables
    , sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal