Ajouter des détails à un ensemble de données
Les détails d’un ensemble de données sont ses configurations facultatives. Utilisez la boîte de dialogue
Détails de l’ensemble de données
pour effectuer les actions suivantes :- Modifier le caractère permettant de séparer les champs dans un fichier d’enssemble de données. Le séparateur par défaut est une virgule.
- Ajouter des desciptions à un ensemble de données. Vous pouvez saisir jusqu’à 100 caractères.
Conditions préalables
- Le projet est hors ligne.
Pour ajouter des détails à un ensemble de données
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezJournal de données.
- Dans la page de configuration duJournal de données, dans la listeJournal de données, sélectionnez
en regard de l’ensemble de données. - DansDétails de l’ensemble de données, sélectionnez le séparateur et entrez la description de l’ensemble de données.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse