Ajout d'un jeu de données

Les ensembles de données sont les composants d’un journal de données. Un journal de données enregistre les valeurs des données d'un ensemble de variables défini dans un projet de contrôleur.
Conditions préalables
  • Le projet est hors ligne.
Pour ajouter un jeu de données
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Journal de données
    .
  3. Dans la page de configuration
    Journal de données
    , sélectionnez la case à cocher située en regard de l’ensemble de données à ajouter.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal