Gérer les journaux de données

Utilisez le
<controller-name> : Gérer la page des journaux de données
pour effectuer les actions suivantes :
  • Récupérer les journaux de données pour une plage horaire spécifiée à partir de la carte mémoire lorsque cette dernière est détectée.
  • Récupérer les journaux de données pour une plage horaire spécifiée à partir de l’ordinateur lorsque le contrôleur est hors ligne.
  • Supprimer les journaux de données de la carte mémoire pour une plage horaire spécifiée.
  • Exporter les journaux de données vers un fichier XLSX ou ZIP sur votre ordinateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal