Suppression des fichiers de journaux de données
Utilisez le bouton
Supprimer les journaux de données
sur le <controller-name> : Page Gérer les journaux de données
pour supprimer les entrées du journal de données.
CONSEIL:
Si vous récupérez le journal de données alors que le programme est en mode
Exécuter
, les performances peuvent être compromises et cela prend plus de temps que prévu.Lors de la création de projets avec le même nom de contrôleur mais avec un ensemble de données ou des variables différentes, si vous tentez de récupérer les fichiers journaux dans le nouveau projet, il se peut que le résultat soit un mélange de fichiers et de nouveaux fichiers journaux. Pour éviter ce scénario, envisagez les actions suivantes :
- Avant de créer un projet, récupérez les fichiers journaux de données.
- Dans le nouveau projet, supprimez les anciens fichiers journaux, téléchargez le nouvel ensemble de données et les variables, puis récupérez les fichiers journaux.Dans l’Organisateur de projets, créez un nom unique pour le contrôleur, car le nom du contrôleur détermine le dossier de destination dans la carte mémoire SD.
Conditions préalables
- Le contrôleur est en ligne.
Pour supprimer les fichiers de journaux de données
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezJournal de données.
- Sur la page de configurationJournal de données, sélectionnezGérer les journaux de données.
- Sur le<controller-name> : Page Gérer les journaux de données, sélectionnez la plage de dates pour supprimer les fichiers journaux de données.
- Sélectionnez
. - DansSupprimer les journaux de données, sélectionnez une des options suivantes, puis sélectionnezOK.
- Le projet en cours
- Le projet en cours et la carte mémoire
Fournir une réponse