Exporter des fichiers journaux de données du contrôleur vers le disque local

Utilisez le bouton
Gérer les journaux de données
sur le Page de configuration du journal de données pour exporter les fichiers de journaux de données depuis les contrôleurs vers le disque local. Exportez des fichiers de journaux de données pour enregistrer des sauvegardes en cas de perte de données inattendue ou pour libérer de l'espace sur la carte mémoire SD.
Les fichiers journaux des données sont exportés par défaut vers le dossier Téléchargements avec le nom de fichier suivant :
  • DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.m8a
  • DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.xlsx
Pour exporter des fichiers journaux de données du contrôleur vers le disque local
  1. Exportez le fichier journal des données en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez le bouton Exporter les journaux de données vers un fichier XLSX pour exporter un fichier XLSX.
    • Sélectionnez le bouton Exporter les journaux de données vers un fichier M8A pour exporter un fichier M8A.
      Utilisez la page Paramètres du menu
      Fichier
      pour spécifier si vous souhaitez réserver la structure de dossiers des fichiers journaux des données ou exporter tous les journaux de données dans un seul fichier TXT.
  2. (Facultatif) Dans
    Exporter
    , sélectionnez le chemin d’exportation et saisissez le nom du fichier selon vos besoins.
  3. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal